This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:ILIM 不工作、看起来像 PWM 信号

Guru**** 2475435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642842/tps56221-ilim-not-working-looks-like-pwm-signal

器件型号:TPS56221

我已经像数据表中的示例一样设置了 TPS56221、除了看起来 OCP 功能不起作用外、一切都运行良好。 我使用了一个应与19A 电流限制相关的1.75kOhm 电阻器。 但是、仅当电流超过最大值(25A)时、器件才会进入间断模式。 我探测了 ILIM 引脚、它看起来像一个500kHz 的 PWM 信号(电流开关频率)、具有6.5V 的高值(BP 稳压器?)。 我认为它应该是10uA 的电流源吗? 这是抑制信号的样子吗? 是否知道 OCP 为何不能正常工作?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否布置输入电压、输出电压、原理图和 PCB 布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压= 12V

    输出电压= 5.5V

    我不会随意分享整个原理图/布局-它与数据表示例几乎相同

    下面是具有 ILIM 电阻器的布局部分-离芯片不到2mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更多详细信息来计算您的 OCP 稳定、但它看起来似乎无法正常工作。 ILIM 引脚上的电压应该介于6mV 和50mV 之间。 如果校准期间电压达到300mV 以上、则禁用电流限制。 在显示此行为的总数中、有多少个样本? 如果只有一个、我会仔细检查是否存在焊料缺陷、错误组件等 您也可能损坏了 IC。 请告诉我们您的发现。