This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用 BQ34z100在脉冲负载上执行奇怪的全容量跳跃

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629665/bq34z100-g1-strange-full-capacity-jumping-on-pulsed-load-with-bq34z100

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM

我正在使用 BQ34Z100EVM 监控12节40Ah LIFEP04电池组。

监护仪工作正常、但 当电池组接近满时、我看到 FullChargeCapacity 发生以下变化。

IT 算法似乎可以正确地将预测的 FullCapacity 重新调整到接近40.0AH 设计的值、但当脉冲负载在满容量充电和放电之间时、监测计似乎可以将 FullCapacity 上下调整10%。

我们是否知道这可能是什么原因?

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    是真正的 FCC 还是经过过滤的 FCC? 您的负载选择设置为什么? 我建议将其设置为平均放电流。

    如果仍有问题、请确保附加显示问题的日志文件和 gg 文件、以便我可以查看您的 df 设置。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有默认的加载模式:

    加载模式:0

    负载选择:1.

    负载是直流滑板车电机、负载从空闲状态变化到高达70A、并在长或短突发状态下恢复为零、具体取决于速度/加速度等

    在此应用中、负载选择3 (滤波)是否会更好? 是否有有关使用哪种负载选择的指南?

    谢谢、

    Richard。

    e2e.ti.com/.../burnerboard.gg.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    fullcapacity 是0x06/0x07的参数。 我如何知道它是否被过滤?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么文件扩展名是.gz? 如何提取文件? 您是否执行了学习周期、是否确保使用的化学 ID 是正确的?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、对于 LifeP04、chemID 被设定为406、并且很多学习周期已经完成。 监测计在仅执行 OCV 时似乎可以正确调整、在充电/放电负载下似乎存在问题。

    抱歉、这是 gnuzip、这是常规 zip。

    感谢您的帮助!

    Richard

    e2e.ti.com/.../burberboard.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它很有用--这里是每5分钟脉冲一次充电器时的电压/容量数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在高电流运行期间(因为器件是移动设备)、我没有任何数据、但我观察到+/-30%的满容量跳跃。 这会导致提前预测电池电量耗尽。 我想了解一下可能导致这种情况的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    日志文件对于了解正在发生的情况非常有用。 您能否使用电子负载模拟负载分布、以便记录数据。?

    首先要想到的是、根据定义、FCC 会随着电流的变化而变化、这是由于电池的内部阻抗造成的。 电流越大、IR 压降越大、FCC 越小。 这是电池的固有特性。 但是、我无法肯定 FCC 30%的降低是由于放电电流较高而实际发生的、或者猜测是否不准确地报告 FCC。 您实际上可以使用该高电流将电池从充满电放电到耗尽、然后使用电量计对通过的电量进行库仑计数、从而能够确定在该高电流下电池的容量。 这将让您知道监测计报告的内容是否正确。

    我必须再次强调、如果没有日志文件、我只会进行推测。 务必尝试让一个显示问题。

    谢谢
    Onyx