主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVM
我正在使用 BQ34Z100EVM 监控12节40Ah LIFEP04电池组。
监护仪工作正常、但 当电池组接近满时、我看到 FullChargeCapacity 发生以下变化。
IT 算法似乎可以正确地将预测的 FullCapacity 重新调整到接近40.0AH 设计的值、但当脉冲负载在满容量充电和放电之间时、监测计似乎可以将 FullCapacity 上下调整10%。
我们是否知道这可能是什么原因?
Richard。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 BQ34Z100EVM 监控12节40Ah LIFEP04电池组。
监护仪工作正常、但 当电池组接近满时、我看到 FullChargeCapacity 发生以下变化。
IT 算法似乎可以正确地将预测的 FullCapacity 重新调整到接近40.0AH 设计的值、但当脉冲负载在满容量充电和放电之间时、监测计似乎可以将 FullCapacity 上下调整10%。
我们是否知道这可能是什么原因?
Richard。
我有默认的加载模式:
加载模式:0
负载选择:1.
负载是直流滑板车电机、负载从空闲状态变化到高达70A、并在长或短突发状态下恢复为零、具体取决于速度/加速度等
在此应用中、负载选择3 (滤波)是否会更好? 是否有有关使用哪种负载选择的指南?
谢谢、
Richard。
您好、Onyx、
是的、对于 LifeP04、chemID 被设定为406、并且很多学习周期已经完成。 监测计在仅执行 OCV 时似乎可以正确调整、在充电/放电负载下似乎存在问题。
抱歉、这是 gnuzip、这是常规 zip。
感谢您的帮助!
Richard