This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:DRVpin 下拉功能

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657256/ucc24630-drvpin-pull-down-function

器件型号:UCC24630

你好。

我对 UCC24630有疑问。

数据表 P5
启动时的 VDRVST DRV 下拉

我对下拉有疑问。

1应该在启动时工作。
它是否即使在停止时也能正常工作?(VDD =电压低于 UVLO)
2如果 VDD 的电压为2V 或更低、DRV 引脚的电压是否抑制为2V 或更低?

3如果 DRV 电压为2V 或更低、
考虑到在 DRV 端子和 VDD 端子之间的 IC 中内置了一个二极管。
二极管实际上是内置的吗?
如果内置了二极管、请告诉我该二极管的 VF 和 IF 的规格(最小值、最大值)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井山

    在此感谢您关注 TI。 让我尝试回答您的问题。

    1.是的。当 Vdd =电压低于 UVLO 时、下拉电阻器正常工作。 从 UVLO 关闭到2V、它使用数据表上1欧姆的强下拉电阻。 低于2V 时、它变为较弱的下拉电阻、其中 DRV 上的最大电压为0.95V。

    2.是的。 在 Vdd 为2V 或更低时、最大 DRV 电压为0.95V。

    是的、DRV 和 Vdd 之间有一个二极管。 未对其进行特性描述、但也有一个从 DRV 到 GND 的钳位电路来提供帮助、以便在 Vdd 为2V 或更低时、最大电压保持在0.95V 以下。

    即使您使用阈值电压相当低的 FET、此 SR 控制器也应非常可靠、以便在导通和关断电源状态下使 MOSFET 保持关断状态。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    John-San

    我们正在对我们的电路进行评估。
    还对 DRV 端子进行了评估。
    我得到了连接的结果。
    DRV 端子的电压根据需要小于2V。
    但是、它不是0.95V 结果。

    问题
    ・您知道为什么不是0.95V?
    ・我是否认为它将小于2V?

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../UCC24630test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishi-San、

     感谢您提供相关信息。 感谢您在这里为测试 IC 并收集所有数据所做的努力。

     在数据表规格表中、您可以看到


    当 VDD 引脚电压低于2V 时、它会设置0.95V 的限值。 同时、您可以看到测试条件为 IDRV=10uA。

    在测试设置中、您使用的是1k Ω 电阻器和5V 至8V 电压源、这意味着大约5~8mA 的电流、远高于10uA。 这会将电压推至0.95V 以上。

    IC 设计人员尝试在 VDD 电压高于特定电平(通常为低侧下拉器件的 Vth)之前在 DRV 引脚上提供下拉电阻。 VDD 电压较低时。 在 VDD 达到该电平之前、低侧器件只能提供非常弱的下拉电阻、因为内部 FET 无法完全导通。 电压电平可能会高达 VDD 电压加上二极管压降。

    一旦 VDD 电压变为2V 以上、下拉 FET 就可以获得足够的栅极电压并完全导通、那么即使电流为5~8mA、DRV 引脚电压也可以保持低电平。

    请告诉我、这是否解释了您在那里看到的内容。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    还有其他问题。

    我们需要知道 VDD 引脚何时低于2V。

    例如、VDD 为0.8V。 (例如、VDD 通过外部二极管短路。)

    如果对 DRV 端子施加电压、我们认为电流将通过 IC 内置二极管从 DRV 端子流向 VDD。

    因此、我们需要了解内置二极管的"Vf vs If value"(如果低于大约10mA)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishi-San、

     由于这不是数据表上的测试规格、因此需要额外的努力来进行测量。

     这是计划。 我要将 VDD 短接至接地端、并将电流源施加到 DRV 引脚、并在100个点处从10uA 至10mA 的外部电流源施加电流。

     并将 VDD 移至0.8V、然后执行相同的操作并将 DRV 引脚上的电压捕获为两条不同的曲线。

     请告诉我这是您想要的。 这只能是一个典型的数字、因为我无法测试多个器件。 但它会很好地指示 IC 的行为方式。

     我需要几天时间来收集材料并设置测试台、并随时向您提供最新信息。

     谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishi-San、

     很抱歉耽误你的回答。 我的源表已通过实验室进行校准、我现在只能完成它。 请参阅在不同 VDD 电压和不同 DRV 偏置电流下测得的典型器件的吹扫曲线。 您可以看到、遵循数据表测试条件、DRV 电压始终符合规格。

    当您使用10mA 电流进行测试时、您可以看到 DRV 电压要高得多、直到 VDD 电压高于1.5V 并且栅极变为低电平有效。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢。

    必应