This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:能否使用肖特基二极管代替 M2?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, LM3478, LM5121, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656137/tps43061-can-i-use-a-schottky-diode-instead-of-m2

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5121LM3481

tps43061非常有利的特性是5.5V MOSFET 栅极驱动。  与7.5V 驱动器相比、这降低了功率损耗。  这单独决定了使用 tps43061。

我的直流/直流输入为19.5V、输出为34V、输出为4.2A。  我需要使用 webench 实现98.5%的最高效率。  我的 lm3478 webench 是98.5%、使用所有定制组件、但 tps43061具有很少的组件、根本没有定制 MOSFET。

我昨天单独报告了这一限制。  无法使用 TI 提供的良好器件、只有4个性能较差的器件来 webench tps43061。

闪存!!  今天下午,共有40个项目,其中大多数是四胞胎(4倍,相同部分)。  仍然不好、许多 MOSFET 是双路 MOSFET。  双 MOSFET 的 Rdson 和 QC 不良。

问题: 最好是使用 UVLO (如果输出短路会发生此情况)、然后升压电路会关断。 电路是否受到输出短路保护?  是这样吗?

问题: 我发现肖特基二极管的功率损耗(1/2)要比使用最佳 MOSFET 低得多。  因此、使用 MOSFET 时不会产生效率增益。  是否可以不连接 HDRV?

注意: 阅读并搜索了100个有关 MOSFET 与二极管的 PDF 文件、其中大约2/3最终使用肖特基二极管(更小)、以降低 MOSFET 二极管损耗。  每一个 pdf 使用相对较高的压降二极管进行分析。  我在 TI、ONsemi、Vishay 等5家公司中彻底搜索了损耗低于二极管的 MOSFET。  无。  那么、同步整流是否全部按比例输出?  炒作?

问题2: 如果我使用 tps43061原理图中所示的第二个 MOSFET、那么如果我的输出短路、第二个 MOSFET 是否会烧坏、因为它直接连接到输入端?  许多 PDF 说、MOSFET 通过两种方式进行传导。  tps43061 pdf 未提及如果输出短路会发生什么情况。  如果我需要保护 MOSFET 免受损坏、并且 MOSFET 需要"防止"损坏、那么我不会使用第二个 MOSFET 进行整流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们注意到了您的问题。 支持此器件的工程师将在返回办公室时回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    请查看我的以下评论、

    问题: 最好是使用 UVLO (如果输出短路会发生此情况)、然后升压电路会关断。 电路是否受到输出短路保护?  是这样吗?

    是 TPS43061上的电流峰值电流限制检测、这将保护 MOSFET 免受过流的影响。 我不会将 UVLO 视为短路保护、因为升压转换器本身没有短路保护、因为电流可以自由流过同步 FET 的二极管或体二极管。 如果需要短路保护、则需要断开开关。 LM5121是一种可能的解决方案。

    问题: 我发现肖特基二极管的功率损耗(1/2)要比使用最佳 MOSFET 低得多。  因此、使用 MOSFET 时不会产生效率增益。  是否可以不连接 HDRV?

    我建议将 HDRV 信号保持连接到 MOSFET。 如果需要非同步设计、请使用 LM3481等器件。

    注意: 阅读并搜索了100个有关 MOSFET 与二极管的 PDF 文件、其中大约2/3最终使用肖特基二极管(更小)、以降低 MOSFET 二极管损耗。  每一个 pdf 使用相对较高的压降二极管进行分析。  我在 TI、ONsemi、Vishay 等5家公司中彻底搜索了损耗低于二极管的 MOSFET。  无。  那么、同步整流是否全部按比例输出?  炒作

    与所有功能一样、它取决于应用。 在一些高电流应用中、二极管损耗将非常高。 此外、在汽车预升压等应用中、即使使用肖特基二极管、二极管损耗也会很高。

    问题2: 如果我使用 tps43061 原理图中所示的第二个 MOSFET、那么如果我的输出短路、第二个 MOSFET 是否会烧坏、因为它直接连接到输入端?  许多 PDF 说、MOSFET 通过两种方式进行传导。   tps43061 pdf 未提及如果输出短路会发生什么情况。  如果我需要保护 MOSFET 免受损坏、并且 MOSFET 需要"防止"损坏、那么我不会使用第二个 MOSFET 进行整流。

    电流将自由流经同步 MOSFET 的体二极管。 这在非同步器件中是相同的。 如上所述、需要使用断开开关来真正防止短路。 如果需要、可以使用 LM5121。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复快速而美好。 特别高兴得到专业的帮助。
    我已经学习了 LM3481、不会排除这种情况。 重新阅读其 pdf。 栅极驱动电压为6V、与其他7.5V 相比、这一数字非常出色。这是因为、与6.0驱动电压相比、现在的栅极驱动电压降至5.5V。 LM5121与5.5V 驱动器相比、高驱动电压会浪费大量功率、因此我不能接受。
    您的同事 Anthony 给了我们这个精彩的链接: www.how2power.com/.../H2PToday1403_design_TexasInstruments.pdf
    我喜欢 tps43061、因为它较新、可以使用电感器感应电流-提高了成本和效率。

    感谢您告诉我、第二个 MOSFET 不会帮助短路、因此我需要一个二极管(我的电压降仅为0.12v)、而不是第二个 MOSFET、这是问题所在。

    我的整个电路都使用价格低廉的10美元交流/直流24V 输出电源适配器、该适配器位于5英尺外。 它具有短路保护。 此交流电源驱动我的 tps43061升压、即34V 4.2A。 tps43061驱动一个电机/控制器、此电机/控制器可"轻松"短路。 我测试了一个实际电路、电机短路会将交流/直流输出保持为0、而不会发热。 电路似乎具有自我保护功能。 我的背面是一个6A 金属热开关的串行插入、就像一个断路器。 我这么说是因为如果输出短路、将是灾难性的。

    SEPIC 是为了防止烧毁而发明的、对吧? 但我的电感器研究显示、2个电感器会增加大量浪费功率。 每个耦合电感器的电阻相对较高、因此我在2周前就放弃了这一点。

    由于 MOSFET 2不能保护短路输出、因此我想插入一个无源.12v 肖特基二极管、将浪费的功率损耗减半、并让 tps43061 MOSFET 高驱动电容快速断开连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了我的 tps43061设计...

    我使用的是高侧 MOSFET、可能是内置肖特基二极管的 MOSFET、或者将并联添加肖特基二极管以降低高侧 MOSFET 二极管的损耗。   我曾认为我发现的.12v 肖特基二极管具有最低的功率损耗、但最后发现一些非 TI MOSFET 实际上具有更低的功率损耗。  必须添加一个与 M2 MOSFET 串联的肖特基二极管、这不是问题。

    由于无法添加新的 MOSFET 以及 Rsense 功率损耗方面的严重误差、我放弃了 webench。  此外、如果您更改频率、webench 会让您重新开始-它会删除我的所有自定义器件。  我使用3个不同的 TI 升压芯片电路完成了3个 webenst次:

    1.2 表示.11W 损耗(每个?  不清楚)、但这不正确、必须大约为.45W。

    2. 第三个报告说0损失。  真的是错了、我所能尝试的一切都没有改变。

    没有使用电感器 DCR Rsense 的 webench 方法、只需添加分立式感应电阻器即可。  极大地改变了功率损耗和效率。  解决方法是执行 webench、然后制作单独的文档来显示此更改。  这并不容易。

     TPS43061_BOOST calctool rB.xls 可执行一些有用的计算、从而简化我的电路设计。  但我提到该工具、因为它主要具有输入、输出不足。  功耗结果很少。  使用"奇数"指数输入值会带来困难、大多数值甚至不在 E3、E6等上。  示例、如果能更好地在 Mohms 中输入 Rdson、让您的公式接受 Mohms 并在内部乘以1000。  Rdson 显示为650.00E-5、这不是 Mohms 或欧姆符号。  电子表格已锁定、这不是很好。

    所以我创建了自己的电子表格、它非常棒且准确、而且非常谦逊。  在互联网上进行大量搜索、阅读330多个有关升压电路的 PDF、生成了正确的详细公式。  您知道吗、许多 TI PDF 对于相同的公式有不同的方程?  最好具有一致的正确公式!  TI 将受益于拥有一个用于计算的升压 pdf、然后让每个芯片参考它。  我读到了 TI 提供的每一个升压芯片。  这需要很长时间。

    我的19.5-24V IN、5A、32V OUT、160W 设计效率为99%。  我特别注意 MOSFET 输出电容、Rdson、二极管压降、QD、上升/下降时间、 VGS 阈值、Qgd 栅漏极。

    使用电感器进行电流感应。  可怕、因为 PDF "说"不够准确。  电感随温度的变化可能很大。  我选择的电感器系列与温度和频率之间的差异几乎是平坦的。  通过2个额外电阻器的功率损耗是显著的-缺点。  我调节了频率、还选择了一个 DCR 电阻与计算得出的感应电阻非常匹  配的电感器、我的电子表格可以对此进行建模。  我找不到任何遵循的 PDF 文件足以做出决定、因此我提前提出了。

    底线、继续了解 TI tps43061。  感谢 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vern
    1如果您使用 TPS43061,则由于 MOS 的体二极管,它没有输出短路保护。
    我建议您找到真正断开连接的控制器。
    2我发现您更关注栅极驱动电压。
    您认为、如果栅极驱动电压较高、损耗将增加。
    但这取决于应用。
    以更高的电压驱动 MOS 时、RDSon 将减小、因此导通损耗将减小。 并且栅极驱动损耗将增加、这是一种平衡。
    您可以参考此白皮书。 www.ti.com/.../slua341.pdf
    3您可以添加并联的肖特基二极管、以降低高侧 MOSFET 二极管的损耗。 没错。
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jing、我在这个 tps43061电路之外有短路保护。
    5.5V 栅极驱动非常完美。 我发现、在5.5V 时、MOSFET 超过30个、Rdson 为1-3.5mohms。 许多器例也具有< 7nc。 很开心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 你还有其他问题吗? 如果没有、请单击绿色按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jing、我提到了 webench 的许多严重问题。 您认为 TI 很快就会修复吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vern

     您能否清楚地总结 Webench 问题? 这将有助于 webench 团队解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次将我的详细信息复制/粘贴到这里、它们非常清晰。

    由于无法添加新的 MOSFET 以及 Rsense 功率损耗方面的严重误差、我放弃了 webench。 此外、如果您更改频率、webench 会让您重新开始-它会删除我的所有自定义器件。 我使用3个不同的 TI 升压芯片电路完成了3个 webenst次:

    1.2表示.11W 损耗(每个? 不清楚)、但这不正确、必须大约为.45W。

    2.第三个报告说0损失。 真的是错了、我所能尝试的一切都没有改变。

    没有使用电感器 DCR Rsense 的 webench 方法、只需添加分立式感应电阻器即可。 极大地改变了功率损耗和效率。 解决方法是执行 webench、然后制作单独的文档来显示此更改。 这并不容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、
    感谢您考虑使用 TPS43061。 很抱歉、您在使用 Webench 时遇到的问题。 它为大量客户的设计提供了支持。 但是、它仍然是一个不断发展的工具、我们希望在未来添加 DCR 感应等功能。

    谢谢、
    Youhao