主题中讨论的其他器件: LM3478、 LM5121、 LM3481
tps43061非常有利的特性是5.5V MOSFET 栅极驱动。 与7.5V 驱动器相比、这降低了功率损耗。 这单独决定了使用 tps43061。
我的直流/直流输入为19.5V、输出为34V、输出为4.2A。 我需要使用 webench 实现98.5%的最高效率。 我的 lm3478 webench 是98.5%、使用所有定制组件、但 tps43061具有很少的组件、根本没有定制 MOSFET。
我昨天单独报告了这一限制。 无法使用 TI 提供的良好器件、只有4个性能较差的器件来 webench tps43061。
闪存!! 今天下午,共有40个项目,其中大多数是四胞胎(4倍,相同部分)。 仍然不好、许多 MOSFET 是双路 MOSFET。 双 MOSFET 的 Rdson 和 QC 不良。
问题: 最好是使用 UVLO (如果输出短路会发生此情况)、然后升压电路会关断。 电路是否受到输出短路保护? 是这样吗?
问题: 我发现肖特基二极管的功率损耗(1/2)要比使用最佳 MOSFET 低得多。 因此、使用 MOSFET 时不会产生效率增益。 是否可以不连接 HDRV?
注意: 阅读并搜索了100个有关 MOSFET 与二极管的 PDF 文件、其中大约2/3最终使用肖特基二极管(更小)、以降低 MOSFET 二极管损耗。 每一个 pdf 使用相对较高的压降二极管进行分析。 我在 TI、ONsemi、Vishay 等5家公司中彻底搜索了损耗低于二极管的 MOSFET。 无。 那么、同步整流是否全部按比例输出? 炒作?
问题2: 如果我使用 tps43061原理图中所示的第二个 MOSFET、那么如果我的输出短路、第二个 MOSFET 是否会烧坏、因为它直接连接到输入端? 许多 PDF 说、MOSFET 通过两种方式进行传导。 tps43061 pdf 未提及如果输出短路会发生什么情况。 如果我需要保护 MOSFET 免受损坏、并且 MOSFET 需要"防止"损坏、那么我不会使用第二个 MOSFET 进行整流。