This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610RGET -极性错误的电池连接的影响

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653424/bq24610rget--impact-of-connecting-battery-with-wrong-polarity

您好!

我们在模块中使用了 BQ24610RGET 电池充电器 IC、我们注意到连接到 IC PG 引脚的 LED 在提供适配器 I/P 电源时闪烁、即使适配器电源看起来良好、我们也使用第二块板确认了这一点、 我们发现它按预期工作。

最初未观察到这种情况, 我们怀疑在测试过程中电池连接的极性错误,这导致了这种故障行为。

我们也注意到、IC 在电池连接点不会产生电池充电电压。

连接极性错误的电池是否 会导致 IC 故障或其他问题。

此致、

Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    极性错误地插入电池可能会损坏 IC。 请更换 IC 并检查所有 FET 是否正常、然后再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、 我们探测了连接到输入侧 P MOSFET 栅极的 ACDRV 引脚 、发现它在大约50mS 的间隔内持续切换其状态、在更换 IC 之前、我们想确认任何其他因素都将导致此观察结果、因为 输入侧 P 的导通/关断标准 MOSFET 是对 SRN 和 VCC 引脚电压的比较、 在我们的案例中、这似乎很好。

    波形以供您参考。

    此致、

    Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACDRV 输出基于 VCC 是否大于 SRN+100mV、VUVLO 或 ACN 是否大于 SRN+200mV。 因此、您可能需要通过探测 VCC、SRN 和 ACN 引脚来检查导致 ACDRV 振荡的原因、检查上面的哪一个条件失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 VCC、SRN 和 ACN 引脚上看到了波形,发现 VCC 引脚在固定间隔内下降到低于 SRN 电压(ACN wrt SRN 正常),我们不确定 VCC 电压下降的原因, 任何线索都可以帮助我们在 IC 损坏时做出正确的更换决策。

    我们无法确保 IC 已损坏,因为它的大部分功能似乎正常工作,并且怀疑新 IC 也会存在问题。

    我们已经验证了连接到电路的其他分立式组件、一切都很好。

    已附加观察到的波形。

    黄色:VCC  绿色:电池电压

    VCC 下降时间间隔约为每1.5秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在输入端添加更多电容器、看看它是否可以保持 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有收到您的回复、我们假设问题已经解决。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    更换 IC 和连接到 IC VCC 电源的10欧姆(0.25W)故障串联电阻后、问题得到解决。

    我们怀疑串联电阻器故障的原因、因为在调试期间、由于通过电阻器的浪涌电流、我们在 VCC 电源上连接了额外的大容量电容器(10Uf)。 让我们了解任何其他故障模式。

    无论如何、感谢您的持续支持。

    此致、
    Harish.S