This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:CT1/CT2绝对最大额定值

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181651/tps22976-ct1-ct2-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPS22976

大家好、

我们是否有 可向客户提供的 CT1/CT2绝对最大额定值数据?

我知道它应该只连接一个电容器到 GND、在那里不应该存在一个外部电压。

客户提出这一问题的原因是,他们的第二个来源在其数据表中提到,他们想知道 TI 是否也有这类数据?

非常感谢!
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    是的、CT1和 CT2不应连接到外部电源、而应仅连接到电容器以接地或保持悬空。  

    该电容器的额定电压还应至少为25V、以实现所需的上升时间性能。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth、

    感谢您的回复!

    但我的问题是 IC CT1/CT2引脚的最大额定电压、而不是电容器的额定电压。

    您能帮助评论一下吗?

     

    BR、

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我们没有 CTX 引脚的绝对最大额定值数据。 CTX 引脚不应连接任何外部电压。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢、Elizabeth。