This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:TPS22811EVM 输出电压不正确

Guru**** 2633065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181613/tps22811-tps22811evm-incorrect-output-voltage

器件型号:TPS22811

尊敬的 TI 支持:

当我尝试使用 TPS22811EVM 评估板进行测试时、我将联系我们、但输出未提供预期电压。

我们的设置如下:

电源输入为12V 输入

连接到输出端的可调直流负载(当前设置为100欧姆)

我们已经在输出上尝试了各种跳线配置。  当前配置如下:

J15:位置3-4以设置压摆率

J12:位置5-6、用于禁用过流限制

J1:位置5-6、将过流限制设置为13.76V

J2:位置2-3、将 PGTH 源设置为输入电压

J13:位置2-3、将 LED 电压源设置为输入电压

请注意、我们对 C53进行了焊料修改。 我们已将该电容器替换为一个、其值为570pF。 这样做是因为这是我们所需上升时间的理想电容器。 请注意、我们设置了跳线、以便在返工影响工作状态时选择不同的值。 (在返工之前未对电路板进行测试)

使用此电流配置、当为输入电源轨(+12V)供电时、~10秒后的输出电压为3.5V。 在这些设置下、我们预计在输入电源轨超过欠压阈值(10.84V)后的29ms 输出上会出现12V 电压。 请注意、我们的 PSU 到12V 的上升时间为~20ms。 我们已确认欠压和过压切断按预期工作。 我们还注意到、尽管 PGTH 线路上有1.3V 电压、但电源正常信号从未设置。

我们想知道这种设置是否有任何不正确的地方、或者我们的测试可能无法正常工作的任何其他原因。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否共享显示 VIN、VOUT、输入电流的波形? 另请断开直流负载并重试。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。 连接的是未连接负载时启动时的波形。 紫色线是输入端的电流、蓝色线是输入电压、粉色线是输出电压。 稳态后、PSU 显示4mA 的输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自此以来、我们已经能够实现正确的输出电压。 将输入电压升高到13.5伏、可以看到正确的输出电压。 它现在也可以在12V 电压下工作。 目前没有明确解释为什么它正在工作。 我们的唯一想法是欠压引脚的电压不够高、但在1.28V 下测量。 我们现在看到的结果如下。 现在、我们看到正确的输出、但上升时间远高于预期。目前、我们打开 CDV/dt 引脚以尽可能快地设置上升时间、但我们只看到大约200ms 的上升时间。

    蓝色表示输出电压

    粉红色是使能引脚

    浅蓝色表示输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我建议尝试使用新的 EVM、否则您可以更换此 EVM 上的器件。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回答。 我们同意、并认为我们收到的芯片可能有缺陷。 我们是否可以通过任何方式为我们提供替换产品?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请联系 https://ticsc.service-now.com/csm 进行更换。

    此致

    Kunal Goel