尊敬的 TI 支持:
当我尝试使用 TPS22811EVM 评估板进行测试时、我将联系我们、但输出未提供预期电压。
我们的设置如下:
电源输入为12V 输入
连接到输出端的可调直流负载(当前设置为100欧姆)
我们已经在输出上尝试了各种跳线配置。 当前配置如下:
J15:位置3-4以设置压摆率
J12:位置5-6、用于禁用过流限制
J1:位置5-6、将过流限制设置为13.76V
J2:位置2-3、将 PGTH 源设置为输入电压
J13:位置2-3、将 LED 电压源设置为输入电压
请注意、我们对 C53进行了焊料修改。 我们已将该电容器替换为一个、其值为570pF。 这样做是因为这是我们所需上升时间的理想电容器。 请注意、我们设置了跳线、以便在返工影响工作状态时选择不同的值。 (在返工之前未对电路板进行测试)
使用此电流配置、当为输入电源轨(+12V)供电时、~10秒后的输出电压为3.5V。 在这些设置下、我们预计在输入电源轨超过欠压阈值(10.84V)后的29ms 输出上会出现12V 电压。 请注意、我们的 PSU 到12V 的上升时间为~20ms。 我们已确认欠压和过压切断按预期工作。 我们还注意到、尽管 PGTH 线路上有1.3V 电压、但电源正常信号从未设置。
我们想知道这种设置是否有任何不正确的地方、或者我们的测试可能无法正常工作的任何其他原因。
谢谢、
Andrew