This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:AVİONİCS Ω 的 BQ76952。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ79652-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181677/bq76952-bq76952-for-av-on-cs

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ79652-Q1
bq76952是否适用于航空应用? 他有航空背景。 安全标准是什么? 错误率是多少? 生产状态是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fikret、

    使用的标准将取决于您的应用、我们在不同领域拥有许多不同标准的客户。 因此、我们没有所需标准的确切列表、通常这些都是在系统级别。

    我们看到客户以前在航空电子应用中使用 BQ76952。 此器件目前正在生产中、将支持多年。 该器件具有许多冗余检查、可确保错误几率极低。

    如果您对该器件有任何特定的问题、您可以打开一个包含您的问题的新主题!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我 Tİ Bq76952该 IC 很有用、但 TI 在 T Ü V S Ü D 电池管理 IC 目录中不是 ASIL D。  BQ79652可能对我很有用。 因为它是 ASIL D 且可稳定的。 但可以访问数据表的内容。 我必须对 bq79652紧急情况进行数据访问。 请向我发送应用程序文档、技术文档和安全文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fikret、

    您必须打开一个新主题、以便负责 BQ79652-Q1的团队能够为您提供帮助。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon