请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: BQ79652-Q1
bq76952是否适用于航空应用? 他有航空背景。 安全标准是什么? 错误率是多少? 生产状态是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bq76952是否适用于航空应用? 他有航空背景。 安全标准是什么? 错误率是多少? 生产状态是什么?
您好 Fikret、
使用的标准将取决于您的应用、我们在不同领域拥有许多不同标准的客户。 因此、我们没有所需标准的确切列表、通常这些都是在系统级别。
我们看到客户以前在航空电子应用中使用 BQ76952。 此器件目前正在生产中、将支持多年。 该器件具有许多冗余检查、可确保错误几率极低。
如果您对该器件有任何特定的问题、您可以打开一个包含您的问题的新主题!
此致、
Luis Hernandez Salomon