This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H3301-SP:VENIL -低电平输入电压

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181570/tps7h3301-sp-venil---low-level-input-voltage

器件型号:TPS7H3301-SP

您好!

在执行 WCA 时、我注意到在整个温度范围内、VENILmax 在0.3V 时非常低。  我假设如果不在整个温度范围内使用、VENILmax 可能会增加。  我的应用结温仅为80C 或90C。  能否根据我的应用结温获得 VENILmax?

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimberlee、

    0.3V 的 Venilmax 可确保端接器被禁用、低于该阈值。

    该规格有一些裕量。   但是、测试可确保列出的阈值。

    此参数受 VDD 电压的影响。   如果以最小 Vdd 运行、则会减小此值的裕度。

    您是否具有最坏情况 VDD 的值?   如果是、我可以将其与温度一起使用、为您提供禁用器件的最大输入阈值的估算值。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    在最坏的情况下、VDD 电压范围为3.18V - 3.43V。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在仔细检查最近的特性批次后、在3V 电压下、30个器件的样本上的最小关闭阈值与此类似。

    一种保守的方法是、根据上述趋势、只会因从125C 到90C 的变化而降低温度。  由于温度原因、这只能实现大约13mV 的电压。

    也可以保守地降低由于 VDD 差异导致的偏移。  2.375至3V 阈值的变化是 ~80mV 的增加。

    因此、保守的增加将允许13mV + 80mV = 93mV 的漂移。   因此、几乎为400mV。   该解决方案基本上仍会将我们的内部保护频带纳入数据表限制。

    通常、该节点将由数字电压电平驱动、将节点接地通常不是问题。

    我怀疑您在该节点上有上拉电阻、它们通过开漏输出被拉低。

    此外、

    我想指出的是、该器件没有内部软启动功能。   当在 VLDOIN 已激活后启用器件时、VLDOIN 电源在启动时可能具有挑战性。  IE、终端器的启动不依赖于源 VLDOIN 电源的软启动。

    产品文件夹中显示了一种有效的解决方案来解决此问题。  在启动时、它依赖于使用晶体管来控制 VTTSNS 电压、从而控制浪涌电流。

    此外、还有另一个新解决方案已经过验证、但目前尚未发布。   它非常简单、并且具有其他优势。

    如果您的解决方案能够从中受益、我可以提供更多详细信息。   它涉及使用 VDDQSNS 的 UVLO 阈值、通过使用来自 VDDQ 电源的大小合适的隔离电阻器来启用/禁用器件。

    这还将改善您的低电平启用阈值问题、因为 VDDQSNS 最大值的 UVLO 阈值约为750mV (典型值为0.78)。   目前未指定0.75、但将在将来添加到测试解决方案和数据表中、以满足此解决方案的要求。

    如果您可以从此解决方案中受益、我可以通过电子邮件提供详细信息。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    我的 FPGA 驱动器数据表规格是 VOLmax = 0.4V、非常接近结束、增加了93mV。  在给定使能引脚的泄漏电流的情况下、我还将与该制造商合作、以获得更精确的 VOLmax。   

    请通过电子邮件提供您提到的解决方案的详细信息。

    感谢你的帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimberlee、

    我将通过电子邮件向您发送有关备用软启动方法的信息。

    此外、关于 FPGA 的电压。  这可能是通过特定的 IOL 指定的。  

    终端器的 EN 引脚为高阻抗、泄漏电流为+/- 1uA (25c)。  因此、它不会加载 FPGA 输出。   数据表仅显示25c、但整个温度范围内的泄漏电流也小于+/- 1uA。  低 nA。

    如果节点上还有其他负载使其更接近输出的 IOL、那么我同意您的分析需要适应400mV。

    如果您只有低于 IOL 的轻负载、则您将有更好的裕度来满足300mV Venil。

    FPGA 数据表中可能有一个电压与 IOL 典型关系图、该图有助于了解额外裕度。

    但是、如果您的系统将在 VLDOIN 已激活的情况下启用终端器、那么我建议使用另一种启用方法、该方法还提供软启动。  这是我很快将通过电子邮件向您发送的内容。

    此致、

    涉水