This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:双相设计:在从器件部分中使用 SYNCIN/RT 引脚电阻器

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-2PH, PMP9403, PMP9595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181794/lm5122-dual-phase-design-use-of-syncin-rt-pin-resistor-in-slave-section

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: 、PMP9403PMP9595

大家好、我正在尝试使用 LM5122进行双相设计。 解决方案

LM5122EVM-2PH
PM7979
PMP9403

PMP9595

我查看了参考设计。

LM5122EVM-2PH
PMP9403
PMP9595
这些参考设计在 SYNCIN/RT 引脚上没有任何电阻器。

在 PM7979参考设计中、在 SYNCIN/RT 引脚上添加了一个电阻器。 该电阻器的用途是什么? 我应该在设计中使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Electronx:

    使用该电阻器、可设置自由运行频率。 您可以添加它、但这不是必需的。

    此致、
    Brigitte