Other Parts Discussed in Thread: TPS628512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS628512部品番号:TPS628512
データシートを見ています。μ A
図10.43 の出力電圧リップルで Vin=3.3V、Vout=1.2V の時のリップル範囲を教えてください。
チャットでの回答が得られず、ここで質問するように言われました。μ A