This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628512:電源電圧のリップル範囲について μ A

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181993/tps628512

主题中讨论的其他器件:TPS628512

部品番号:TPS628512

データシートを見ています。μ A 
図10.43 の出力電圧リップルで Vin=3.3V、Vout=1.2V の時のリップル範囲を教えてください。 
チャットでの回答が得られず、ここで質問するように言われました。μ A 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英文发布您的问题吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看的是数据表。 
    请告诉我、当 Vin=3.3V、Vout=1.2V 时、图中的输出电压纹波中的纹波范围。 10.43. 
    我在聊天时没有得到答案、被告知在这里提问。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出纹波取决于输出电容器的数量和这些电容器的寄生。 您可以使用我们的 WEBENCH 工具配置 BOM 并检查预期的纹波:  https://webench.ti.com/power-designer/

    我附加了一个 COUT = 2 ×22uF 的示例设计、2A 负载下的纹波为1.21mV。

    e2e.ti.com/.../WBDesign-TPS62512.pdf

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电容器使用两个10uF 电容器。 
    请告诉我纹波值的范围。 

    示例
    20mV~30mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FPWM 模式下、0至2A 时的纹波为2.53mV、在 PFM 模式  下、COUT = 2×10uF 时的纹波为37.52mV。

    此致、

    瓦伦