This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:施加到 VOUT 的3.3V 电压(VIN 和 EN 为0V 或开路)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179265/tps63051-3-3v-voltage-applied-to-vout-vin-and-en-are-0v-or-open

器件型号:TPS63051

如果从不同于 TPS6305的电源系统向 TPS63051的 VOUT 施加3.3V 电压、是否会对 TPS63051施加应力?
TPS63051的 VIN 和 EN 为0V 或开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更详细地介绍一下"压力"吗?  损坏还是 其他问题?

    [引用 userid="546828" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179265/tps63051-3-3v-voltage-applied-to-vout-vin-and-en-are-0v-or-open "]强调的内容

    此致

    Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Tai

    我拼错了"强调"一词。
    "它是否严重影响器件可靠性"

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    它不会…

    此致

    TAO