请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63051 如果从不同于 TPS6305的电源系统向 TPS63051的 VOUT 施加3.3V 电压、是否会对 TPS63051施加应力?
TPS63051的 VIN 和 EN 为0V 或开路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能更详细地介绍一下"压力"吗? 损坏还是 其他问题?
[引用 userid="546828" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179265/tps63051-3-3v-voltage-applied-to-vout-vin-and-en-are-0v-or-open "]强调的内容此致
Tai