This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:4S 电池问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181893/bq25672-4s-battery-problem

器件型号:BQ25672

问题报告

我们的系统使用 BQ25672作为锂聚合物4S 电池组的电池充电器。 尽管充电器在 BQ25672EVM 上工作、但我们的设计仍有问题。 尽管原理图相同、但电容器物理尺寸更小、布局与 EVM 不同。 (但是、差异足以使 IC 无法工作?)

有关更多详细信息、请参阅随附的 pdf。

e2e.ti.com/.../BQ25672-Problem-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    遗憾的是、该器件对布局非常敏感、尤其是 PMID 和 SYS 电容器。  除非100nF PMID 和 SYS 电容器尽可能靠近 PMID 和 SYS 引脚以及 GND 之间没有通孔、否则输入电流和电池充电电流感应电路无法正确读取。  这意味着、到电感器的 SWX 线必须在 IC 下方布线、然后通过通孔连接到电路板的底部、并在 C1和 C2为100nF 的情况下进一步远离 IC 进行备份。  这会使电感器的大电感和 DCR 增加可忽略的电阻和电感。 数据表建议的布局如下所示。

    此外、对于可热插拔的4S 电池组、我们建议添加 TVS、以保护额定电压为20V 的 BAT 和 BATP 引脚在热插拔时免受振铃影响。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试一下。 谢谢、

    ED