This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:使用 UART 读取 bq27541-V200的 HDQ 接口数据

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617570/bq27541-v200-using-uart-to-read-hdq-interface-data-for-bq27541-v200

器件型号:bq27541-V200
主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1bq27541BQSTUDIO

尊敬的团队:

我的客户参阅应用手册(slua408a)并使用 UART 读取 bq27541-V200的 HDQ 接口数据。 连接如下:UART 波特率4800、9600、19200、57600;数据8位; 无奇偶校验;2个停止位。 他们尝试了不同的波特率、但没有 HDQ 响应。  

您是否会评论需要更改任何 UART 设置才能读取 HDQ 数据? 或者、请建议我的客户如何解决该问题。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用的是 EVM 还是已完成的电池组?  

    只需检查基础知识:他们是否先将 IC 转换为 HDQ 模式?  bq2754x IC 以 I2C 模式提供、必须将其转换为 HDQ 模式才能启用 HDQ 通信。  

    此外、他们使用 bq27541-V200的原因是什么、而不是最新的 bq27542-G1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户已经在使用 bq27541 HDQ 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    是否有解决问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 利用 bqStudio 确保541确实切换了 HDQ 模块并且通信正常。

    2. 这是适用于单电量监测计的 MSP430示例代码、包括用于 bq27541的 HDQ 接口。

    http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva413a