Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
大家好、
我们的一位客户正在考虑使用 TPS2660、因为即使 VIN-GND 电压变为负(反向)、器件也不会损坏。 但客户有以下问题。 请您为客户回答您的问题吗?
问题1. 他们希望使用 TPS2660、其中/SHDN 端子由一个电阻器下拉至 GND。 通过按钮或微控制器的输出端口上拉/SHDN 端子以激活 TPS2660。 如果 VIN-GND 电压反向(变为负电压)、当/SHDN 端子由电阻器下拉至 GND 时、 器件是否 损坏 ?
问题2. 下降沿的/SHDN 阈值电压为0.76V (典型值)。 上升沿的/SHDN 阈值电压是多少? 典型电压为1.0V? /SHDN 在上升和下降之间是否有任何迟滞电压?
问题3. 当 I (/SHDN)=0uA 时、/SHDN 端子电压上升到什么电压? 最大电压是否为4V? 器件方框图中的 AVDD 电压也是多少?
问题4. 器件数据表的第6页显示了以下规格。
低 Iq 关断(SHDN)输入
参数 测试条件 最小 典型值 最大 单位
V (SHDN)输出电压 I (SHDN)= 0.1 μA 2 2.7 3.4 V
我 μA μA 条件"I (SHDN)= 0.1 μ A"不正确、"I (SHDN)应为-0.1 μ A。 我的理解是否正确?
请提供您的答案。
此致、
Kazuya Nakai。