This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:当输入 GND 电压与/SHDN=L 相反时、TPS2660是否断开?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618840/tps2660-is-tps2660-broken-when-in-gnd-voltage-is-reversed-with-shdn-l

器件型号:TPS2660

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS2660、因为即使 VIN-GND 电压变为负(反向)、器件也不会损坏。 但客户有以下问题。 请您为客户回答您的问题吗?

问题1. 他们希望使用 TPS2660、其中/SHDN 端子由一个电阻器下拉至 GND。 通过按钮或微控制器的输出端口上拉/SHDN 端子以激活 TPS2660。 如果 VIN-GND 电压反向(变为负电压)、当/SHDN 端子由电阻器下拉至 GND 时、 器件是否 损坏 ?

问题2. 下降沿的/SHDN 阈值电压为0.76V (典型值)。 上升沿的/SHDN 阈值电压是多少? 典型电压为1.0V? /SHDN 在上升和下降之间是否有任何迟滞电压?    

问题3. 当 I (/SHDN)=0uA 时、/SHDN 端子电压上升到什么电压?  最大电压是否为4V? 器件方框图中的 AVDD 电压也是多少?

问题4. 器件数据表的第6页显示了以下规格。

  低 Iq 关断(SHDN)输入

  参数                          测试条件      最小     典型值     最大     单位

  V (SHDN)输出电压  I (SHDN)= 0.1 μA    2        2.7       3.4      V

 我 μA   μA 条件"I (SHDN)= 0.1 μ A"不正确、"I (SHDN)应为-0.1 μ A。 我的理解是否正确?     

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai、

    Q1的 ANS:在反向输入极性条件下、通过电阻器将 SHDNb 引脚拉至 GND 并使用微控制器进行控制不会出现问题。 当 VIN-GND 为-60V 时、器件的 RTN 引脚将接近-59V (w.r.t GND)、SHDNb 将接近 GND。 这不是问题、因为 SHDNb-RTN 的绝对最大额定值为+60V。 但是对于 FLTb (向微控制器报告故障状态)和 IMON (监测电流)、我们建议添加一个150k 串联电阻(在器件 引脚 和微控制器之间)、以限制反向 VIN 条件下的电流。

    Q2的 AN:SHDNb 的典型迟滞为20mV、但由于这是数字控制引脚、因此我们未在数据表中指定。

    Q3的 AN:SHDNb 工作最大值为4V、但 内部 SHDNb 每周通过667K 欧姆 的周上拉电阻拉至3.15V。

    Q4的 ANS:是的、0.1uA 的 I (SHDNb)正在灌入电流、从 SHDNb 引脚流出的电流。

    如果您需要此器件的进一步支持、请告知我们。

    此致、

    Kari。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    非常感谢您的回复。
    您的回答对客户和我非常有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。