This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2483:TPS2483

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2483, TPS2482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616447/tps2483-tps2483

器件型号:TPS2483
主题中讨论的其他器件: TPS2482

大家好! IAM 使用 TPS2483 nad 我很感兴趣是否可以关闭故障时自动重试的功能? 我尝试将计时器引脚下拉至 GND、但没有结果:在 MOSFET 之后的短路期间、TPS 关断 MOSFET (GND 上的栅极)、但 随后立即将 MOSFET 上电、然后 IC 在存在短路时以大约6kHz 的频率重复此操作。 因此、在 MOSFET 上产生的是肌肉功率 耗散。我需要做什么来锁住闭合 MOSFET 的条件(如2482)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    很抱歉、由于延迟、重新组织导致此线程延迟。

    您必须切换到 TPS2482才能进行自动重试。 如您所见、将计时器短接至 GND 将不起作用。 在计时器短路的情况下、您将没有 CL 或功率限制超时、这是不可取的。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起、Alek、我在点击"回复"时捕获到了。 对于"无自动重试、即闭锁、您需要切换到 TPS2482"。

    Brian