Other Parts Discussed in Thread: TPS2483, TPS2482
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2483 主题中讨论的其他器件: TPS2482
大家好! IAM 使用 TPS2483 nad 我很感兴趣是否可以关闭故障时自动重试的功能? 我尝试将计时器引脚下拉至 GND、但没有结果:在 MOSFET 之后的短路期间、TPS 关断 MOSFET (GND 上的栅极)、但 随后立即将 MOSFET 上电、然后 IC 在存在短路时以大约6kHz 的频率重复此操作。 因此、在 MOSFET 上产生的是肌肉功率 耗散。我需要做什么来锁住闭合 MOSFET 的条件(如2482)。 谢谢!