This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:SW 输出赢得#39;t 达到1.8V -卡在1.2V

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624951/bq25120-sw-output-won-t-get-to-1-8v---stuck-at-1-2v

器件型号:BQ25120

启动时、SW 输出不会达到1.8V。 相反、它表现出锯齿形、最终稳定在1.2V 左右。  

我们仅使用 BAT 输入(未连接 VIN)。

您可以在下方看到电感器上方和下方(正好在 BQ 之外)的电感器之后的 SW 输出:

这是 SW 输出的特写(上电后的前几个周期):

这是原理图:

请注意、这是一个设计的修订版 B、以前已经很好了。 BQ 区域中没有任何变化-我正在尝试排除哪些因素会导致 SW 输出的运行方式与此类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将对此进行研究。 当我有答案时、我会告诉您。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发生这种情况时、什么是 laod? 另外,/CD 的状态是什么?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    /CD 悬空-连接到尚未对软件进行编程的微控制器(由于电压过低而无法唤醒、它在内部由欠压电路保持复位)。

    当达到1.8V 时、负载应该为低电平、大约为<10mA。 但是、由于此电压停留在1.2V、因此电路板上的所有组件均处于休眠状态、电路入口的功耗小于1mA。

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请拉高/CD 并检查此问题是否仍然存在。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raheem、

    /CD 现在被拉至高电平、问题仍然存在。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这张图变浓了吗?

    用显微镜做的、这块芯片是什么? PQ25120? ಠ ć ಠ ć

    这是真正的 TI 芯片吗? 我尝试对照顶部的标记进行验证、但没有出现任何问题。 TI、您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看原理图、您可以看到 VBAT 已连接到 PMID。 请删除此连接。 此外、您是否考虑与哪家供应商分享您获得的此 IC?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raheem、

    VBAT 网络名称具有误导性、它实际上会连接到需要直接电池供电的电路板上的组件。 实际电池进入原理图中的 BAT 测试点。

    我不知道此 IC 的来源-它是由中国的一家合同制造商购买的。 从标记来看、这是一个合法的 TI 器件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roee、

    我们能够将标记跟踪到 TI 器件、但 PQ 标记通常是预制的。

    已发布的器件将具有 BQ 标记。 您是否可以申请样片并尝试从发行池中获取单位?

    此致、
    gautham