请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQSTUDIO、 BQ20Z95、 BQEVSW
您好!
IAM 使用 bq78350以及用于25.9V/20.8Ah 电池的 bq76940 IC。 我们正在尝试为并联电池配置 SMBus 从地址。 我们能否通过将 SMBA 引脚连接到 VCC 来更改默认地址? 此外、我们找不到适用于 bq78350 IC 的评估软件、而只找到了 bq76940评估软件。 请向我发送 bq78350 评估软件的链接。
谢谢、此致
Radha.P