This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:用于 bq78350的评估软件

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619049/bq78350-evaluation-software-for-bq78350

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOBQ20Z95BQEVSW

您好!

IAM 使用 bq78350以及用于25.9V/20.8Ah 电池的 bq76940 IC。 我们正在尝试为并联电池配置 SMBus 从地址。 我们能否通过将 SMBA 引脚连接到 VCC 来更改默认地址? 此外、我们找不到适用于 bq78350 IC 的评估软件、而只找到了 bq76940评估软件。 请向我发送 bq78350 评估软件的链接。

谢谢、此致

Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请任何人向我发送 bq78350评估软件的链接。

    谢谢、此致
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以更改 bq78350器件上的 SMBus 地址。 TRM 和数据表中介绍了相关信息。 bqStudio 设置程序可从 bq78350产品网站下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 我已经为 bq20z95 IC 安装了 bqstudio 设置、以读取4节电池。 它工作正常。 现在、IAM 使用 bq78350 IC 为7节电池供电。 bqstudio 设置仅显示4节电池而不是7节电池的电压。 该设置也无法识别 bq78350。 我需要 bq78350 IC 的确切 bqstudio 设置。 当 IAM 尝试从产品网站下载时、我获得了 bq76940 IC 软件。 请向我发送 Bq78350的 bqstudio 设置。

    谢谢、此致
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送 GUI 的屏幕截图? bqStudio 程序不支持 bq20z95、因此您使用的工具可能会引起混淆。 bq20z95使用较旧的 bqEVSW 程序、其中 bq78350使用 bqStudio。 此外、我之前忘记提到 SMBus 地址。 虽然您可以为 bq78350配置不同的 SMBus 地址、但我认为 bqStudio 工具仅支持 SMBus 地址16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上用于 bq20z95 IC 的 GUI 屏幕截图。

    谢谢、此致
    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我尝试下载 bqstudio 软件时、我找到了附加的文件。

    www.ti.com/.../exportlitersults.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图适用于较旧的 bqEVSW 程序、它不支持 bq78350器件。 您表示您已提交下载 bqStudio 的请求。 下载和设置时是否遇到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是 IAM 在从我发送的链接下载文件时遇到问题。 配置 SMBus 地址时出现问题。 我已将 SMBA 引脚连接到 VCC。 但我们无法从主机控制器读取数据。 我还尝试通过在 SMBA 引脚上连接电压为0.5V 的外部电阻分压器网络、但这种方法对我们也不起作用。 在此配置下、ADREN 引脚的状态和连接应该是什么? 请向我发送如何为 bq78350配置 SMBus 地址。

    谢谢、此致
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时,病毒过滤器会影响下载。 是否可以尝试使用其他计算机下载安装文件?

    将 SMBA 连接到 VSS 应将 SMBus 地址强制为16。 我会集中精力让 bqStudio 正常工作、并尝试使用此程序与器件通信。 之后、您可以尝试更改 SMBus 地址。 确保 SMB 配置[FIXED_ADDR]设置为"0"以启用 SMBA 和 ADREN。 根据 TRM 中的 SMBA 引脚电压表向 SMBA 施加电压并复位器件。 这将更改 SMBus 地址。 如果您使用电阻分压器向 SMBA 施加电压、则可以使用低侧 FET 仅在器件需要时打开电阻器。 ADREN 引脚将在适当的时间控制 FET 的栅极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回答。 我们直接在 VCC、SMBA、VSS 之间应用了电阻分压器网络。 由于我不控制电阻分压器、ADREN 引脚保持断开状态。 我无法读取 SMBA 上16和17以外的地址。 在 VCC/VSS 之外的不同电压下配置 SMBA 引脚地址时、必须使用 ADREN 引脚还是可以保持断开状态? [fixed_ADDR]是什么意思?

    谢谢、此致
    Radha.P