Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5118 我有一个奇怪的问题,我正设法克服。 下面的降压/升压开关可将12伏轨转换为5至55伏轨(输出电压由微控制器通过 PWM 控制至光耦合器)。 输出轨为两个低频线圈(125KHz)供电、这两个线圈是用于 RFID 激励器的天线。 由于线圈是 OOK、因此开关上的负载是有脉冲的、以产生接收标签了解的信号。
此设计有效且目前正在生产中、但我们发现5%至10%的器件出现问题、开关在斜升至设定值时卡住。 通常、开关会卡在大约3.3至3.5伏的输出电压下。 在开关卡住时、输出端没有负载。 在 FB 引脚上、我们可以看到控制环路尝试将输出推高、但开关没有响应。
有什么想法吗?