This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:在斜升至设定点时开关卡住

Guru**** 2812345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626753/lm5118-switcher-get-stuck-while-ramping-to-setpoint

器件型号:LM5118

我有一个奇怪的问题,我正设法克服。 下面的降压/升压开关可将12伏轨转换为5至55伏轨(输出电压由微控制器通过 PWM 控制至光耦合器)。 输出轨为两个低频线圈(125KHz)供电、这两个线圈是用于 RFID 激励器的天线。 由于线圈是 OOK、因此开关上的负载是有脉冲的、以产生接收标签了解的信号。

此设计有效且目前正在生产中、但我们发现5%至10%的器件出现问题、开关在斜升至设定值时卡住。 通常、开关会卡在大约3.3至3.5伏的输出电压下。 在开关卡住时、输出端没有负载。 在 FB 引脚上、我们可以看到控制环路尝试将输出推高、但开关没有响应。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您在设计中使用该器件。 这是否仅在无负载的情况下发生? 当电路卡在~3.3V 输出中时、您能否测量 COMP 和 FB 引脚电压?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您需要直流电压表测量。 如果您愿意、我可以执行示波器捕获。

    FB = 0.04V
    COMP = 4.70V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的回答正确、我想查看误差放大器是否正常工作。 您的结果表明误差放大器很好。 现在、我们需要找出导致低输出电压的原因。

    您尚未回答我的问题:问题(卡在3.3V 输出电压下)是否仅在空载条件下发生? 如果您添加一些负载、它看起来是什么样子的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我没有回答这个问题。 加载有所帮助。

    低于约250欧姆的任何负载都有帮助。 开关不再卡住。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了您的案例之外、我们过去从未听说过 LM5118有过这样的情况。  我们将对此进行研究并返回给您。

    谢谢、

    Youhao