This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 (与其他降压/升压控制器不同、它是否可用于类似于4开关降压/升压转换器的应用)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170, LM25117, TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619584/lm5170-q1-lm5170-q1-can-it-be-used-in-applications-similar-to-the-4-switch-buck-boost-converters-unlike-other-buck-boost-controller

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170LM25117TPS40170-Q1

大家好、  

我希望 在系统设计中使用 LM5170-Q1 (多相控制器)。 目的是创建开关模式电源。 因为此 IC 可通过 PWM 进行数字控制。 并满足我的应用中的输入和输出电压要求。 方框图中没有外部开关。 我不清楚通过 放置外部组件并将其用作开关控制器、它是否可用作升压-降压拓扑。  

有可能吗? 还是仅在双电池系统中用作 控制器?

此致  

Bhargav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了两个电池电源之间的双向控制器之外、LM5170还可用作双降压或双升压。 您的实际功率水平以及输入和输出电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Youhao,

    我目前正在从事汽车电源设计。

    输入电压范围为6V 至48V (标称值)。

    输出电压范围应为0.5V 至40V

    I (OUT) A 应高达7A。 该设计将在随附的图中有所不同。

    目的是通过 dsPIC 微控制器控制 IC LM5170-Q1。 IC 的输出将提供给 ECU 的 KL30。

    与没有数字控制引脚的 TPS40170-Q1或 LM25117不同,从微控制器到 LM5170-Q1的 PWM 控制输入是关键。

    此致  

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    LM5170-Q1是 webench 设计模型、在选项中没有到 TINA (TI)的 sch 导出。如何在 TINA 中使用此设计进行仿真?

    此致
    Bhargav