This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:辐射发射失败

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623006/bq24133-radiatedd-emission-fails

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: PMP4397

您好!

    我使用 BQ24133设计了一款便携式产品、但未通过辐射发射测试。 结果和我的电路如下:

e2e.ti.com/.../6281.Power.pdf

 有一个适配器、其电源线长为1.3m、用于插入我的产品、以便为产品中的电池充电。 由于辐射在大约225MHz 时超出阈值、225MHz 对应于大约1.3m 的波长、我想适配器上的长线会形成一根天线。 我在论坛中搜索并找到多篇文章、建议如下:1)在 BTST 引脚上添加电阻器;2)在 SW 引脚上添加缓冲电路。 这些是否可以解决我的问题? 还是有其他解决方案?

    是否需要隔离 AGND 和 PGND? 如果是、则电池的基准端子应连接到 PGND。 电池为系统的其余部分供电、那么我应该如何隔离它们的接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发现的两种解决方案都适用于此问题。 我还建议尽可能减小转换器的布局、使输入电容接近高侧 FET (PVCC)。 电感器、感应电阻器和输出电容器应尽可能靠近 SW 节点。 RC 缓冲器是一种快速查明其是否正常工作的方法、因为它是一个分流电路、因此您可以刮擦电路板表面并将其连接到 GND 网络。

    如果您要更新布局、除了添加 RC 缓冲器外、我还建议向 BTST 添加0 Ω 串联封装以调试 EMI。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    感谢你的建议。 我将在下一个 PCB 版本中尝试这些解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven、
    您是否认为有必要将 AGND 和 PGND 分开、并在散热焊盘的正下方连接它们? 如果是、我认为电池的负极端子应该被连接至 PGND。 当电池为系统的后续电路(SGND)供电时、如何将 PGND 连接到 SGND、并将 VBAT 连接到 SVCC? 是否需要任何隔离?
    我已经在 TI 网站上阅读了参考设计、但没有任何线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以、只需将 AGND 和 PGND 连接到 IC 下方或附近即可。 任何高电流都应放置在 PGND 上、如电池。 此外、是的、SGND 应在某个点连接到 PGND、以便为您的所有电路提供相同的基准点。 您是否有更新的原理图?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我没有更新原理图、但我正在进行一些测试。 与 www.ti.com/.../pmp4397上的参考设计相同、我添加了 R 10欧姆和 C 0.01uF 的缓冲电路。

    我确实可以使用频谱分析仪观察辐射发射衰减、但仍然存在问题。  根据下面 ROHM 半导体的应用手册、R 的功率由 C*Vin^2*f 计算

    其中 C 是缓冲电容值、Vin 是输入电压、f 是 BQ24133的工作频率

    e2e.ti.com/.../Snubber-circuit-for-Buck-Converter-IC.pdf

    当 C = 0.01uF、Vin = 10V、f = 1.6MHz 时、R 的功率为1.6W、这是如此大的功率。 从参考设计的 BOM 中可以看到、缓冲器 R 为 CRCW080510R0JNEA、额定功率为0.125W、远小于1.6W。 这是可以的吗? R 是否会在长时间充电过程中被破坏? 或者无法使用附件中的公式计算 R 的功率?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于10欧姆和0.01 μ F 缓冲器、在充电过程中、我触摸电感器和缓冲器电阻器、它们都很热。 R 和 C 的任何其他值是否可以起作用? 我应该如何计算它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过一种快速方法来确定缓冲器的尺寸。 请关注博客文章: e2e.ti.com/.../calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我更新了原理图,在 SW 上添加了一个 RC 缓冲器,在 BTST 上添加了一个0欧姆电阻器。 还有其他问题吗?

    e2e.ti.com/.../6523.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这看起来很好。 对于电阻器额定功率、您只需确保它能够在很短的时间内处理功率尖峰。 一个0603 1/4W 电阻器应该能够处理它。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      由于电阻器消耗的功率与整个充电过程中电容器的值 P=C*V^2*f 成正比、并且具有高输入电压和电容器值、 因此电阻器消耗的功率将很大。 例如、在 TI 参考设计 PMP4397中、当 C = 0.01uF 且假设 V = 10V 时、P = 1.6W。 我认为0603、甚至1206电阻器都无法满足功率比要求。 当我使用0603电阻器进行测试时、它会很快变得很热。

      但是、对于我的值 R=4.7欧姆且 C =390pF、0603电阻器将以较低的 EMI 衰减为代价工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试适应您的设计所需的最大电阻器、这样您就可以确保没有问题。 还应考虑到、由于转换器是集成的、所有电流都流经 IC、bq24133将产生热量以及电感器。 该热量也可能会传递到电阻器上。

    此致、
    Steven