This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:过流保护测试重新启动行为

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624559/tps61220-over-current-protection-test-re-start-behavior

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS61240

降级器、

解决方案:3.3V 升压至5V、Cin=10uF+0.1uF、电感=4.7uH、Cout=10uF+1uF+0.1uF;

问题描述:使用 E-LOAD 执行 OCP 测试、负载从0A 快速增加到0.4A、监控输出电压、相位和输出电流、波形如下所示;

我们可以看到部件保护过程是:省电模式工作--正常 FCCM 工作-- OCL 保护--整流 FET 体二极管工作--重新启动

这里有2个问题:

1.为什么部件再次进入重新启动阶段、 请勿在数据表中找到说明;

2.如果 Vout 短接至 GND、TPS61220没有负载断开功能、 整流 FET 可能会在短时间内损坏、有什么方法可以改进? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61220没有短路保护。 请勿将输出电压低于 VIN。 该器<VIN condition. 件不应在此 VOUTIS 下运行

    对于您共享的波形、它不会重新启动。 由于电感器电流高于电流限制、器件似乎停止开关。

    如果您需要短路保护、可以查看 TPS61240等器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢、是的、这是 OCL 保护;但如果不重新启动、Vout 应始终是 VIN 整流 FET 体二极管压降、现在再次主 FET 开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件无法保持 VOUT = VIN-Vd 状态。 该器件可检测流经高侧 MSOFET 通道的电感器电流。 当 N-FET 通道关闭时、虽然有电流流经二极管、但感应电流将为零、然后器件将再次开关。

    这种行为很难理解、因为此应用超出规格、并且 e-load 不是实际负载。 您可以尝试 CR 模式而不是 CC 模式。

    我是否可以知道客户应用中的输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    谢谢、应用为0.2A、但 OCP 测试是必须测试的项目之一、因此应检查 OCP 行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OCP 应在 VOUT > VIN 下进行测试。 如果 VOUT < VIN、则电流不受限制。

    另请注意、该器件无法支持0.2A、某些器件将在0.2A 输出电流下触发电流限制。