This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:输出电压下降

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619758/lm5175-drop-in-output-voltage

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

所以我已经在这个问题上工作了一段时间了,很遗憾我没有去任何地方。  

大约两周前、我收到了包含 LM5175的电路的第二版电路板。 我在第一个版本中遇到的每个错误现在都已修复、除了一个错误。

以下是我的系统规格:

输入电压范围:20-30V
标称输入电压:27.2V
输出电压:24V
最大输出电流:10A
电流效率:96.6%

我绘制了几张图、希望能更好地解释一下这个问题。

当我将输入电压从20V 增加到30V 时、我会得到以下电路行为:

这种行为符合预期、对于所有输出电流电平都是相同的。

相反、当我开始降低输入电压时、问题会出现:

一旦输入电压等于输出电压、输出电压就开始与上面图表中的输入电压一起下降。 这仅在输出电流大于6.5A 时发生。

有人建议在哪里查找此处的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好查看电流限制设置。 我们知道 VIN~VOUT 时的最小 IOUT 可用。 因此、增大电流限制可能会对您有所帮助。

    或者、也可以考虑 LM5176、它具有引脚对引脚兼容性、可实现更高的功率。

    此致