This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:电压返回不超过0x7fff

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626841/bq34z100-g1-voltage-return-not-more-than-0x7fff

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

  我使用 BQ34Z100-G1进行电池电量监测。 该器件采用15节串联锂离子电池封装、因此整个封装的电压将高于60V。  根据 Bq34Z100-G1的数据表、我设计了一个分压器网络、其下桥臂电阻为14KOhm、上桥臂电阻为1Mohm、因此65V 电压将900mV 馈入 BQ34Z100-G1。 但是当我连接到一个大约58V 的电压时、我在 BqStudio 中得到的电压为32767mV (0x7fff)、我使用命令再次尝试、数据返回的值也是0x7fff。 当我将分压器设置为低于32000的数字时、电压值将低于0x7fff。 显然、返回的电压值低于0x8000。 但在数据表中、返回的值应为0至65535mV。  我不知道如何解决这个问题。

感谢您的帮助。

您的、

孙永志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sun:
    您是否设置了 voltsel 位。 请参阅数据表的第7.3.8节并按照设计示例进行操作

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想我已经设置了 VOLTSEL 位、如下图所示。 但问题仍然存在。 是否有其他设置决定数据范围? 我发现范围是0到32767、而不是数据表中描述的0到65535。