This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000EVM:如果 BQ2000EVM 能够在7.5V~10V 直流电压下工作?

Guru**** 2925350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619635/bq2000evm-if-bq2000evm-can-work-in-vdc-7-5v-10v

器件型号:BQ2000EVM

你(们)好,先生

如果 BQ2000EVM 可以在 V 直流7.5V~10V (EVB 规格需要超过10V)下为4.8V 镍氢电池充电?

如果是,我们是否知道如何修改?

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以移除 D7二极管并使其短路。

    此致、

    Raheem