This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426 I2C 时序特性

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626922/bq27426-bq27426-i2c-timing-characteristic

器件型号:BQ27426

尊敬的所有人:

对于 I2C 时序特性部分、下面是一个名为"从停止到启动的总线空闲时间"的参数、最小值为66us、比其他 IC 通常要长很多(对于其他 IC、通常比我们多几个) 、那么、您能否帮助解释为什么比通常设置为其他器件长很多? 客户 是否必须满足我们数据表中的要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们从特征评定过程中确定的最短时间、必须满足该时间、否则监测计触发器上可能会有看门狗。 客户必须满足该时间规格。

    谢谢
    Onyx