This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880EVM-616:是否存在 UCC28880EVM 等非隔离型器件输出功率6W?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28700, UCC28720, UCC28C45, PMP10397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629184/ucc28880evm-616-is-there-device-non-isolation-type-of-output-power-6w-like-ucc28880evm

器件型号:UCC28880EVM-616

尊敬的支持成员:

我的客户正在寻找该器件。

您能否教授 UCC28880EVM 等非隔离式类型和输出功率6W 的器件和原理图?

UCC28740上是否可能存在非隔离类型?

规格条件
输入电压:AC 85~265V
输出电压:DC 5.3V
输出电流:1.2A

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bob、

    我们的产品可以满足您的非隔离式转换器需求。

    UCC28700是一款初级侧稳压器、可用作非隔离式降压转换器、如以下参考设计所示: http://www.ti.com/tool/PMP10937

    如果需要考虑成本、则可以将 UCC28720配置为使用 BJT 作为开关的非隔离式高侧降压转换器。 下面是一个展示配置的参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP9649

    我们还提供 UCC28C45 PWM 控制器、可满足您的非隔离要求。 下面是一个展示配置的参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP10834

    此致、

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davit


    非常感谢您的回复。

    我会向客户推荐 PMP10397。


    我将提供反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    还有一个隔离式参考设计、它使用 UCC28720、驱动 BJT 并非常符合您的输出规格: http://www.ti.com/tool/pmp4366

    对于这种隔离式配置、如果将所有接地端短接在一起、则会有非隔离式设计。  

    此致、

     Davit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davit:

    非常感谢您的添加答案。

    我也会考虑这一点。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。