器件型号:UCC28880EVM-616
尊敬的支持成员:
我的客户正在寻找该器件。
您能否教授 UCC28880EVM 等非隔离式类型和输出功率6W 的器件和原理图?
UCC28740上是否可能存在非隔离类型?
规格条件 
输入电压:AC 85~265V 
输出电压:DC 5.3V 
输出电流:1.2A 
最恰当的考虑。 
Bob Lee。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:UCC28880EVM-616
尊敬的支持成员:
我的客户正在寻找该器件。
您能否教授 UCC28880EVM 等非隔离式类型和输出功率6W 的器件和原理图?
UCC28740上是否可能存在非隔离类型?
规格条件 
输入电压:AC 85~265V 
输出电压:DC 5.3V 
输出电流:1.2A 
最恰当的考虑。 
Bob Lee。 
嗨、Bob、
我们的产品可以满足您的非隔离式转换器需求。
UCC28700是一款初级侧稳压器、可用作非隔离式降压转换器、如以下参考设计所示: http://www.ti.com/tool/PMP10937
如果需要考虑成本、则可以将 UCC28720配置为使用 BJT 作为开关的非隔离式高侧降压转换器。 下面是一个展示配置的参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP9649
我们还提供 UCC28C45 PWM 控制器、可满足您的非隔离要求。 下面是一个展示配置的参考设计: http://www.ti.com/tool/PMP10834
此致、
Davit
尊敬的 Bob:
还有一个隔离式参考设计、它使用 UCC28720、驱动 BJT 并非常符合您的输出规格: http://www.ti.com/tool/pmp4366 
对于这种隔离式配置、如果将所有接地端短接在一起、则会有非隔离式设计。  
此致、
Davit