This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:设置了奇怪的 FET 控制位

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629658/bq20z655-r1-weird-fet-control-bit-set

器件型号:BQ20Z655-R1

我有一个在现场外发的设备、并发送回看起来没有 DSG 的设备。 当我连接到设备(通过 SMB)时、我将得到:

FET 控制被设定为 RSVD (x0001)。 它会如何实现这种效果? 它以 x0004的形式发出。 SLUU493A 说、它永远不应该被设置为1、但是它是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JDrulia、您好!
    如果确实是在出厂时未初始设置 RSVD 位、则有两种可能:
    -如果您的主机或线路上的另一个设备未以密封模式或发货、则可能无意中将该设备写入该寄存器
    -ESD 导致标志被置位。

    无论采用哪种方法、都可以提取 srec 或 senc、以便您可以在故障状态下获得 IC 的映像、然后清除该标志并查看器件是否恢复正常功能。
    谢谢
    Onyx