This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/tps61252:随负载变化折叠输出电压

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617968/webench-tools-tps61252-collapsing-output-voltage-with-varying-loads

器件型号:TPS61252

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我使用 WEBENCH 设计 2.5至4.1的简单直流/直流升压开关、目前我正在使用台式电源进行测试、该电源设置为3.0V、电流设置为3A。

  • 我的输出设置为6V 我的负载消耗10mA、然后切换到150mA (电感负载约为40欧姆)消耗1或2秒、然后下降5秒、测试周期自行重复。浪涌持续时间小于1ms、约为300mA。
  • 我已经在输入和输出侧尝试了额外的电容、我使用的电感器的额定电流为1.5A、Rs 为70m Ω、我认为这应该是好的。
  • 电流限制引脚 ILIM 设置为 Vin
  • 在10mA 时一切看起来都很正常、但当150mA 负载在输入电压为3V 时将电压降至5V、在输入电压为2.5V 时将电压降至4V。 而不会在较高的负载阶段恢复、即回至6V。
  • 当我使用台式电源测试负载电路时、一切正常。
  • 我 有2个板的运行方式完全相同。
  •  我在另一个论坛上注意到、有人有类似的问题、尽管是电池问题。

www.avrfreaks.net/.../boost-regulators

目前、我 想使用另一个 DC/DC 的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是3vin 和4Vin 板载电压吗? 由于电池具有较大的串联电阻、因此电流较大时压降较大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会期待相同的结果、但现在情况并非如此、3V 和4V 测试 仅基于可编程工作台电源测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的原理图和布局? 另请参阅此博客、了解一些波形、以帮助我们分析问题"e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电路与您的 EVM R3相同、6.65k R2为180k、除了微小的布局外、其他几乎都相同。

    我已经尝试过 TPS61252EVM、对电阻器进行了如上所述的更改、获得了完全相同的行为!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、您能否将 VIN、VOUT 以及 ILOAD 共享? 我可以尝试在我的 EVM 实验中重现该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、是在测量期间 ILIM 引脚连接到 EVM 的 VIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连接到1的天气下。 输入电压或至2. 通过 6.65k 电阻接地、行为相同。 引脚未同时连接到两者。  负载行为在我的第一个帖子中描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能否在测量中共享 VIN、VOUT 的波形?
    2.您提到300mA 浪涌电流持续1ms、浪涌电流何时发生?