请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61252 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我使用 WEBENCH 设计 2.5至4.1的简单直流/直流升压开关、目前我正在使用台式电源进行测试、该电源设置为3.0V、电流设置为3A。
- 我的输出设置为6V 我的负载消耗10mA、然后切换到150mA (电感负载约为40欧姆)消耗1或2秒、然后下降5秒、测试周期自行重复。浪涌持续时间小于1ms、约为300mA。
- 我已经在输入和输出侧尝试了额外的电容、我使用的电感器的额定电流为1.5A、Rs 为70m Ω、我认为这应该是好的。
- 电流限制引脚 ILIM 设置为 Vin
- 在10mA 时一切看起来都很正常、但当150mA 负载在输入电压为3V 时将电压降至5V、在输入电压为2.5V 时将电压降至4V。 而不会在较高的负载阶段恢复、即回至6V。
- 当我使用台式电源测试负载电路时、一切正常。
- 我 有2个板的运行方式完全相同。
- 我在另一个论坛上注意到、有人有类似的问题、尽管是电池问题。
www.avrfreaks.net/.../boost-regulators
目前、我 想使用另一个 DC/DC 的任何想法。