This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28713/UCC28700

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28713, UCC28700, PMP10200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629328/ucc28700-ucc28713-ucc28700

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:UCC28713PMP10200

我将 TI WEBENCH 用于基于 UCC28713的直流/直流转换器。

 

WEBENCH 被限制在85Vrm/90Vdc 的最小输入电压–它是控制器的限制吗?

我确实看到了采用 UCC28700的参考设计、适用于25至525Vdc 的超宽范围。 (PMP10200)

(对于低于85V 的输入电压、WEBENCH 不支持此功能)

 

我们需要的 P/S:

 拓扑:    直流/直流、反激、PSR (初级侧调节)

 输入:               42V 至420V 直流

 输出1:    24至28V 直流、0.4A

 输出2:    6.5至8Vdc、0.8A、此输出不是必需的

 软件 FR:              40至120kHz

 效率:        60%负载时最小为75%

 变压器: 应该是现成的、类似于 W我们750811647W我们750315315

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 设计工具围绕交流输入的典型应用参数进行设计。 但是、只要输入高于 UVLO 开启点、例如 UCC28713和 UCC28700的23V、这些器件就能正常工作。

    UCC28700将在您指定的宽输入范围内工作。 在较低的输入上实现全功率输出可能会受到限制。 请注意、在参考设计中、使用25Vdc 输入时、输出功率会在13W 时切断。

    可以实现多个输出、但与任何初级侧调节一样、交叉调节也不理想、但您的容差足够宽、因此不应担心它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    这里没有省电–因此我们需要一个工具、专门用于变压器。
    (由于我正在寻找 OTS 变压器、此任务变得越来越困难)

    我试用了用于 UCC2871x 的 Excel 工具(UCC2871X 计算器)、但它在42Vdc 的低输入电压下会产生负结果。
    请提供有关其他工具的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计计算器专为更典型和更保守的输入范围而设计。 但是、UCC28713的数据表在第18页上有一个名为"详细设计流程"的部分(对于 UCC28700、我建议在这种情况下使用该部分来代替设计计算器。

    您提到的 PMP10200参考设计具有超宽输入范围、并使用 UCC28700、该器件与 UCC2871x 属于同一系列。 这些器件之间的主要区别在于 UCC28713具有的高压启动开关及其100kHz 的最大开关频率。

    如果您想仿真您的设计、TI 还提供 PSpice 模型。
    UCC28700: www.ti.com/.../slum455
    UCC28713: www.ti.com/.../slum464
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您想了解如何与变压器供应商联系以合作进行您的设计、或了解如何从 TI 参考设计中更改变压器以满足您的需求、请查看以下文章 :e2e.ti.com/.../589215