Other Parts Discussed in Thread: UCC28713, UCC28700, PMP10200
主题中讨论的其他器件:UCC28713、 PMP10200
我将 TI WEBENCH 用于基于 UCC28713的直流/直流转换器。
WEBENCH 被限制在85Vrm/90Vdc 的最小输入电压–它是控制器的限制吗?
我确实看到了采用 UCC28700的参考设计、适用于25至525Vdc 的超宽范围。 (PMP10200)
(对于低于85V 的输入电压、WEBENCH 不支持此功能)
我们需要的 P/S:
拓扑: 直流/直流、反激、PSR (初级侧调节)
输入: 42V 至420V 直流
输出1: 24至28V 直流、0.4A
输出2: 6.5至8Vdc、0.8A、此输出不是必需的
软件 FR: 40至120kHz
效率: 60%负载时最小为75%
变压器: 应该是现成的、类似于 W我们750811647或 W我们750315315