This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:升压器电路输入端的电压突然降低

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624247/tps55340-the-voltage-at-the-input-of-the-booster-circuit-is-abruptly-reduced

器件型号:TPS55340

我设计了一个电池充电电路、升压电路输入、与整流器电路相连、在升压到电池充电后、Maxon 电机发生器输出、当没有负载时、电路正常工作、连接到电池、 充电电压得到一个线性值将立即下拉输入电压、而输入电流会立即变大、从而导致电机发热。 请帮助分析、造成这种情况的主要原因是什么、如果功率不足、电压应该是线性压降、电压为什么会突然变为低电平(可能从9V 变为3.5V)。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您与我们联系。 您能否给出设计参数? VIN 范围、VOUT、最大 IOUT 和开关频率? 如果提供原理图也会非常有用。

    需要注意的是、如果电池电压低于升压转换器的输入电压、则续流二极管将导通、从而导致大电流和 VOUT 等于 VIN。 请查看此 应用手册 、了解实施基于升压的电池充电电路所需的额外保护电路。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我使用了另一个升压芯片、来自发电机的 VIN、大约5V 至15V 正常电压、大约12V 至16V 可调电压。 Imax 设计值为4A。 当发电机转速为4000 rpm 时、没有负载可产生14V 电压、但在接入负载后、电压会拉低至9V 左右、当继续增加充电电压(Vout)时、发电机电压会立即降低。 我使用 MCU 输出 PWM 来调节输出电压。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    您可以为 TPS55340提供电路吗? 您还能展示系统中的连接方式吗?

    当对 TPS55340电路进行单独测试时、是否存在任何问题? 是否只有在系统中实现电路后才会出现问题?

    谢谢、

    Garrett