This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:输出电压纹波问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS612592, TPS61230A, LMR62014, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625865/lmr62014-vout-voltage-ripple-issue

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:TPS612592TPS61230ATPS61230

您好!

随附的原理图为客户制造的电路板。

在测试期间、随附的波形出现电压纹波。  

您能否查看随附的原理图并告诉我如何减少电压纹波?

工作条件如下。

输入电压:2.8 ~ 4.2V (使用锂离子电池)

输出电压:5.2V

输出电流:1A  (实际使用电流:0.8~0.9A)

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../0456.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    LMR62014无法通过2.8V 输入电压输出5.2V/0.8A、因为其开关电流限制仅为1.4A。 请查看数据表中的图22。 我建议使用 TPS61230、TPS61230A 或 TPS612592。 应用是什么?

    在客户测试中、测量输出电压波形时的输出电流是多少?

    谢谢

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、

    目标输出电流为0.8~1.2A,但输出电流不足。
    因此、出现风扇 RPM 降低问题。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    如前所述、LMR62014无法用于此应用。 请从 Gavin 上面提到的器件中选择一个。

    谢谢

    Garrett