This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:最接近的 TINA 或 SPICE 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626948/tps798-q1-closest-tina-or-spice-model

器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A16

尊敬的所有人:

TPS79801-Q1似乎没有任何 SPICE 或 TINA 模型

哪个器件最靠近并具有可用于 TPS79801-Q1的仿真模型?

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我们没有用于仿真的类似器件、但是您可以将 TPS7A16视为适用于您的应用的器件-它具有类似的电压/电流范围、并且具有一个模型。

    此致、
    David