This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:最大输出电压

Guru**** 2555000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625889/lm5140-q1-max-output-voltage

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我看到 LM5140的最大输出为15V。 它应受 CSx 和 OUTx 的最大电压限制。 如果我使用电流互感器(1:1)、我可以进行24V 输出设计吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    是的、LM5140的最大输出电压为15V。 该限制来自 VOUT1、VOUT2、CS1、CS2、这些引脚上的绝对最大值为15.5V。 如果您想针对更高的输出电压尝试以不同的方式感应电流、请保持在中间位置、与电阻式感应类似。 您需要保持在 VCC、VCCX、VDDA、PG1、PG2、 Fb1和 FB2也是绝对最大值6.5V。
    此致、
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    这是一个很好的博客、介绍如何将 LM5140的输出电压扩展到24V。

    e2e.ti.com/.../how-to-extend-a-controller-s-output-voltage-range

    祝您阅读愉快、祝您顺祝商祺!
    Robert L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert。

    博客中的0.3R 和0.7R 是否意味着比率为3:7? 我认为它不能是0.3欧姆和0.7欧姆。 我是对的吗?

    对于交错式两相设计、我必须将 CS2和 VOUT2上的电路工作复制到 CS1和 VOUT1?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMP15032_5F00_LM5140_5F00_Dual_2D00_Phase_5F00_Sch.PDFHiJerry、

    供参考、请参阅随附的双相设计的完整原理图。