This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:无中点的2节电池

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626618/bq78z100-2-s-cell-without-middle-point

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34Z100-G1

您好!

我有一个带 BQ78Z100的电路板和一个不带中点的2节电池。

如果我按如下方式连接电池、BQ78Z100工作是否正确:

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不会。 您将超过该引脚的最大值。 我建议您使用 bq34z100或

    您可以使用 bq27750和运算放大器、如随附的应用手册中所述。

    e2e.ti.com/.../2146.using-2s-with-a-single-cell-gauge_5F00_slua496a.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 感谢您的回答。
    问题是我需要一个单线制接口进行通信、只有 bq78z100具有此接口。
    我可以像在您的 bq78z100 pdf 中那样将分压器与运算放大器一起使用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1包括单线(HDQ)接口、可适应基于分频器的监测。