This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:逻辑控制的 GPO、作为排序开/关依赖项

Guru**** 2582045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626743/ucd90320-logic-controlled-gpos-as-a-sequencing-on-or-off-dependency

器件型号:UCD90320

我已在设计中定义了 LGPO (DELAY_POWERDOWNZ)、并希望将其用作时序依赖项。

但是、Fusion GUI 仅允许我将其用作依赖项的定序。 它不可作为排序关闭依赖项使用。 请参阅随附的屏幕截图。

请您告知原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请分享您的完整项目文件吗? 使用哪个版本的 Fusion GUI? 关闭并重新打开 GUI 是否有帮助?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我使用的是该工具的7.0.18版。 重新启动工具对问题没有任何影响。

    我已在 zip 文件中附加了项目和 xml 文件。 请注意、这是一项正在进行的工作-我仍在关注该工具和序列发生器的某些方面!!!

    感谢你的帮助、

    Mike。

    e2e.ti.com/.../ICP120_5F00_UCD90320-to-TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您提供这些文件、 我们确认这是 GUI 中的一个错误、并已提交报告来修复此问题。

    这是不是一个表演的好地方吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    感谢您的快速响应。

    这对我来说不是一个障碍、因为我可以使用外部环回 GPI 来解决它(最坏的情况)、但我更担心的是、我对序列发生器的工作方式的理解存在差距。

    此致、
    Mike。