This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:我能否在多个器件之间共享 ENUV/OVP 分压器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617542/tps25921a-can-i-share-the-enuv-ovp-voltage-divider-between-multiple-parts

器件型号:TPS25921A

您好!

我想使用一组 TPS25921A 来保护可能单独发生故障的电路。 我构建了以下测试、但发现测试失败、每个 TPS25921A 的输出电压(稳定、但)不同:从12v (正确)到3V。  

我偏离示例应用的唯一方法是共用 R1/R2/R3。 由于 ENUV 和 OVP 的泄漏电流很低、我假设(是的、我知道、我知道)它们具有高阻抗、这是可以的。 情况不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好弗里斯顿、

    你是对的。 在连接多个器件的 ENUV 和 OVP 引脚时不应出现任何问题。

    您能否详细说明故障并分享 Vin、Vout、Iout 的测试波形
    所有6个通道的 RILIM 是否相同?
    测试中使用的负载条件(欧姆/安培)和负载性质(电阻/电子负载)是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我尝试捕获请求的波形、但这样做时、问题似乎消失了。

    我所做的唯一事情是在焊接测试负载之间彻底清洁电路板。

    不过、我确实注意到、我可以通过将拇指放在迹线上来将其关闭、这取决于编程输入的灵敏度。 考虑到 R1的巨大值、这是有道理的、但对我来说没有。

    我想、在电路板的某个位置必须存在一些杂散的助焊剂或焊剂珠。

    这并不是一个非常令人满意的结论、但是这些器件现在的运行情况与数据表所描述的一样、正如我认为它们在100万个其他器件中、所以由于这是一个受支持的配置、它更有可能是我的测试中的一个问题。

    感谢您确认支持此功能、并感谢您的帮助!

    SJ